Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 


キーサイト・テクノロジー、USB3.1 Type-C機器の包括的な送信試験ソフトウェアを発表

USB3.1 Type-C仕様の送信試験にもっとも多く対応可能な新しいソフトウェア

東京、2016年5月25日発

    ハイライト
  •  包括的、かつ、正確な送信試験
  •  Gen2のSSC、SCDx/LBPM、プレシュート、ディエンファシス試験にも追加対応
  •  Type-C機器のGen1 および Gen2コンプライアンス試験に対応

 東京、2016年5月25日発 – キーサイト・テクノロジー合同会社(職務執行者社長:チエ ジュン、本社:東京都八王子市高倉町9番1号)は、USB3.1 Type-C仕様に対応する包括的な送信試験ソフトウェアとして、U7243B USB3.1送信評価コンプライアンス試験ソフトウェアを発表します。このソフトウェアは、認証試験機関がType-Cコネクタを実装したUSB3.1 Gen2 SuperSpeed Plus 10Gbps機器のコンプライアンス試験を実施するときにも使用可能です。また、機器設計者が、Type-C USB3.1 Gen2仕様に沿っているかどうかを確かめるための特性評価、検証ツールとしても使用できます。U7243BをはじめとするキーサイトUSB3.1テストソリューションは、正確な試験結果を提供し、開発コストの削減や試験プロセスの簡略化が可能です。民生電子機器、ケーブル開発製造、半導体ベンダーなどにおける機器評価に最適です。

 この試験ソフトウェアは、当社の周波数帯域16 GHz以上のInfiniiumオシロスコープVシリーズおよびZシリーズリアルタイムオシロスコープで使用いただけます。N7015A Type-C高速信号用テストフィクスチャを使い信号を取り出し、N7016A低速信号用アクセス&制御テストフィクスチャを用いて試験対象の制御が可能です。

 当社オシロスコープ事業部担当バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーであるDave Ciprianiは次のように語っています。「キーサイトはUSB-IFに参画し、USB機器を早期開発されるエンジニアの皆様にテストソリューションを提供し、USBコンプライアンスワークショップも積極的にサポートしてきました。Gen2に対応したType-C機器の登場に伴い、相互接続性の検証に必要不可欠なソフトウェアをUSB-IF認証試験プログラムに提供しています。」

 このソリューションはUSB-IF公認のフィクスチャおよび当社のN7015A/N7016A Type-Cテストフィクスチャと一緒に使用することが可能です。

販売価格等
 *販売開始日:販売中
 *販売価格:約85万円(5 Gbps対応ライセンス)、約113万円(10 Gbps対応ライセンス)

関連情報
   製品詳細:http://www.keysight.co.jp/find/U7243B
   製品画像:http://www.keysight.co.jp/find/U7243B_images
   USB3.0受信試験ソリューションについては、以下からご覧いただけます。http://www.keysight.co.jp/find/usb3_rx_test

キーサイトのデジタルテスト標準プログラムについて
 当社のデジタルアプリケーション向けソリューションの開発を担当するエキスパートは、さまざまな国際標準化団体に参加しています。たとえば、JEDEC(Joint Electronic Devices Engineering Council)PCI-SIG®(PCI Special Interest Group)VESA(Video Electronics Standards Association)SATA-IO(Serial ATA International Organization)USB-IF(USB Implementers Forum)MIPI(Mobile Industry Processor Interface)AllianceEthernet規格(IEEE 802.3)OIF(Optical Internetworking Forum)をはじめとする数多くの団体で活躍しています。規格化団体や関連するワークショップ、プラグフェスト、セミナーに参加することで、当社は変化するお客様のニーズに対応した、適切なテストソリューションを提供しています。

キーサイト・テクノロジーについて
 キーサイト・テクノロジー(NYSE:KEYS)は、電子計測技術・電子計測市場をリードしているグローバル企業です。ワイヤレス、モジュール、ソフトウェアにおけるイノベーションにより、お客様の計測環境の改善に貢献しています。キーサイトは電子機器の設計、開発、製造設置、敷設、運用向けの電子計測器、電子計測システム、関連ソフトウェア、設計支援ソフトウェア、サービスを提供しています。2015年度の売上高は、29億ドルでした。
キーサイトについての詳細は、以下のウェブサイトでご覧いただけます。
http://www.keysight.co.jp

USB Type-CTM および USB-CTMは、USB Implementers Forum(USB-IF)の商標です。
PCI-SIG®、PCI Express、 PCIe および M-PCIeは、PCI-SIGの商標または登録商標です。

※このプレスリリース中の「キーサイト・テクノロジー」、「キーサイト」、「当社」は、文脈により、「キーサイト・テクノロジーズ・インク」、その日本法人や各国の法人、グループ全体を指すことがあります。
マスコミ関係者の皆様: 技術、地域貢献、役員等に関連する情報は、以下のウェブサイトでご覧いただけます。
http://www.keysight.co.jp/go/news

# # #
お客様からのお問い合わせ先:
計測お客様窓口 電話:0120-421-345