Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技 UXM 支持 LTE-A 的 450 Mbps 端到端 IP 数据吞吐量测试

2014 年 11 月 20 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)今天宣布,其 E7515A UXM 无线综测仪平台已成功支持3 个载波分量 (3 × CC)载波聚合的端到端 IP 数据吞吐量测试。利用 3 个 20 MHz 分量载波(CC)的聚合成总共 60 MHz 的下行传输带宽,是德科技成功演示并验证了下行 450 MHz / 上行 50 MHz (Category 9)数据传输速率。

是德科技移动宽带事业部总经理 Joe DePond 表示:“是德科技致力于为下一代无线通信技术提供最前沿的测试平台。如今我们提供全速率3 × CC 载波聚合测试能力,充分体现了 UXM 架构的灵活性和前瞻性。”

UXM是一款高度集成的信令综测仪,可以提供全面的 4G 和后 4G 技术的功能测试和射频设计验证。目前 UXM 已经量产,它支持多小区、下行/上行载波聚合、上至4×2 MIMO、内置衰落功能,轻松应对无线终端研发设计的挑战。

更多信息,请访问是德科技 UXM 无线综测仪网页 www.keysight.com/find/UXM。视频演示,请访问是德科技优酷页面 http://v.youku.com/v_show/id_XODIxMTEzMjM2.html?f=22614669#fr.yk.folder.10

关于是德科技

是德科技(NYSE:KEYS)是全球电子测量技术和市场的领导者,致力于推动无线通信、模块化和软件解决方案的持续创新,专注于为客户提供卓越的测量体验。是德科技提供的电子测量仪器、系统、软件及服务广泛应用于电子设备的设计、研发、制造、安装、部署和运营。公司2014财年收入为29亿美元。如欲了解是德科技的详细信息,请访问 www.keysight.com