是德科技可调激光源家族再添新军

Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技可调激光源家族再添新军

专为工程师设计和测试新一代网络而设计的先进解决方案

2015 年 9 月 22 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出 81607A81608A81609A 三款可调谐激光源,这些模块均可适用于 Keysight 8164B 光波测量系统。这些新模块进一步充实了是德科技可调谐激光源系列的阵容。该系列的首款产品――Keysight 81606A 可调谐激光源于 2015 年 3 月首次亮相,它具有无与伦比的亚皮米级调谐可重复性和业界最佳的波长精度,并支持全速双向扫描。

这些全新的高性价比型号采用了与 81606A 相同的创新设计,具有极低的自发发射和窄线宽,以及业界领先的功率可重复性和长期稳定性。新模块在输出功率、调谐速度、波长精度和可重复性等方面为工程师提供了更多的高性价比选择。工程师无论是需要验证要求苛刻的光器件设计、更高效调整波长选择开关,还是只需要一款稳定、可调谐的光信号源,8160xx 系列可调谐激光源总有一款型号适应要求。

最新 81607A 高性价比可调谐激光源能够提供更适中的输出功率,与高端型号 81606A 形成互补。它具有 ±1 pm 的典型波长可重复性,即使在执行 200 nm/s 双向扫描时也不受影响,因此是对无源光器件实施高吞吐量测试和自动调整的最佳选择。

新型 81608A 是另一款高性价比可调谐激光源,它能够提供超过 +12 dBm 的峰值输出功率,比其自发发射功率至少高 75 dB/nm。81608A 在高达 200 nm/s 的双向扫描中具有 ±1.5 pm 的典型波长可重复性。它在功能、性能和价格之间达到最佳平衡,从而适用于相干传输实验和经济高效的元器件生产测试。

最新 81609A 基础型模块可以在 300 ms 内步进至离散波长,分辨率达 0.1 pm,典型波长可重复性达 ±3 pm,因此最适合执行经济高效的宽带光器件测试。与该系列中的其他模块一样,81609A 能够提供超过 +12 dBm 的峰值输出功率和低自发发射功率。它的温度稳定度达到每小时 ±0.01 dB,因此也可以作为宽调谐范围的静态本地振荡器,用于接收机测试或传输实验。

新型可调谐激光源系列的所有成员都兼容现有的 81600B 激光源命令和 N7700A 光应用软件套件。该套件包含多种先进的软件工具,可以执行快速、精确的光测量,控制光纤仪器和分析测量结果。出色的通用性使工程师非常容易过渡到新模块,或把新型号收入到他们的工具包中。

是德科技全球解决方案合作伙伴项目致力于帮助客户获得卓越的专业技术和解决方案,以便应用是德科技测试设备轻松应对来自设计、制造、安装和支持方面的挑战。

两个选件提供了不同的调谐范围备选:选件 216(适用于 81608A 和 81609A)的调谐范围为 1450 nm 至 1650 nm;选件 116(适用于所有三种产品)的调谐范围为 1490 nm 至 1640 nm。所有可调谐激光源模块都兼容 Keysight 8164B 光波测量系统主机。

有关 Keysight 8160xx 系列可调谐激光源的更多信息,请参见 www.keysight.com/find/TLS。浏览产品图片,请访问 www.keysight.com/find/TLS_images

该系列高端型号 81606A 的视频介绍,请参见 www.youtube.com/watch?v=8572Xjea278。观看是德科技光子解决方案的其他视频,请访问 YouTube 是德科技光子测试频道 www.youtube.com/user/KeysightPhotonicTest

是德科技将在 9 月 28 日至 30 日举办的欧洲光纤通信展览会(ECOC 2015)上展出包括 8160xx 系列可调谐激光源在内的最新光测试解决方案。展会地址为西班牙瓦伦西亚 Feria Valencia 会展中心,是德科技展台设在 402 号展位。

关于是德科技

是德科技公司(NYSE:KEYS)是全球领先的电子测量公司,通过在无线、模块化和软件解决方案等领域的不断创新,为您提供全新的测量体验。是德科技提供电子测量仪器、系统以及软件和服务,广泛应用于电子设备的设计、研发、制造、安装、部署和运营。2014 财年,是德科技收入达 29 亿美元。如欲了解是德科技的详细信息,请访问 www.keysight.com