Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Keysight 32 通道 AXIe 高速数字化仪提供业界通道密度最高的模块化解决方案

新型模块可满足高能物理研究要求

新闻摘要:

  • M9709A可在单一模块中提供多达 32 个 1 GS/s 同步采样通道
  • 支持更长的数据采集
  • 可极大提升测量吞吐量,并将支持自定义开发,以实现高效数据处理能力

2015 年 10 月 19 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出 M9709A 8 位高速数字化仪,可在单一模块中提供多达 32 个 1 GS/s 同步采样通道。M9709A 是业界最卓越的高通道密度解决方案,适用于先进物理试验的多通道应用,例如流体力学、等离子体聚变(Tokamak/Stellarator)、粒子物理,以及微波天文学。

M9709A 是一款单槽式 AXIe 模块,具有 32 个通道和 1 GS/s 的采样率;在交织采样模式下则可提供 16 个通道和 2 GS/s 的采样率。该模块提供 500 MHz 以上的模拟带宽,以及高达 16 GB 的大容量内存,以支持更长的数据采集。

为确保更高的吞吐量,M9709A 数字化仪配备PCI Express Gen 2 x4背板,可不间断地提供高达 1.2 GB/s 的数据传输速率。该模块内建 4 个 Xilinx Virtex-6 FPGA,可极大提升测量吞吐量,并将支持自定义开发,以实现高效数据处理能力。

是德科技软件和模块化解决方案事业部研发项目经理 Pierre-François Maistre 表示:“新的 AXIe 数字化仪大大简化了部署超高通道密度数据采集系统的复杂程度,包括大量的高速同步通道、满刻度量程测量范围,以全面扩大用户的动态范围。针对高能物理实验等先进应用,M9709A 提供优异的测量保真度、从直流到 500 MHz 的模拟带宽、高达 6.9 的有效位、52 dBc 的无杂散动态范围,以及 44 dB 信噪比,可全面释放独特的测量洞察力。”

M9709A AXIe 数字化仪进一步壮大是德科技高速数字化仪系列及 AXIe 模块化产品的阵容。如搭配是德科技多种 AXIe 机箱(2 槽或 5 槽),该模块可构建具备最多 96 个通道的测试系统,实际支持的通道数视机箱配置而定。

有关产品配置和定价的详细信息,请访问: www.keysight.com/find/M9709A

浏览高清图像,请访问: www.keysight.com/find/M9709A_images

关于是德科技高速数字化仪

是德科技高速数字化仪是基于模数转换技术领域多年的研究与开发经验而设计。这确保了在高分辨率及高采样率条件下实现最有效且最可靠的模数转换。如需了解技术和应用方面的信息,请访问 www.keysight.com/find/high speed digitizers

关于是德科技

是德科技公司(NYSE:KEYS)是全球领先的电子测量公司,通过在无线、模块化和软件解决方案等领域的不断创新,为您提供全新的测量体验。是德科技提供电子测量仪器、系统以及软件和服务,广泛应用于电子设备的设计、研发、制造、安装、部署和运营。2014 财年,是德科技收入达 29 亿美元。如欲了解是德科技的详细信息,请访问 www.keysight.com