Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技在 2015 年ECOC欧洲光纤通讯展上展示最新的测试与测量解决方案

专为工程师设计和测试新一代网络而设计的先进解决方案

2015 年 9 月 15 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,将在 2015 年欧洲光纤通讯展览会(ECOC 2015)上展示最新的测试与测量解决方案,以推动新一代 400 Gb/s 以上通信设备的设计和制造,满足元器件制造商、数据中心乃至电信提供商的迫切需求。ECOC 2015 将于 9 月 28 日到 30 日在西班牙瓦伦西亚举行,是德科技在第 402 展位。

是德科技最新解决方案旨在帮助工程师开发新一代网络,以便用于产生和分析相干光调制信号。这些解决方案将支持 PAM-4 等最新调制技术,以及光电收发模块的表征和元器件测试。

  • 最新 81195A 光调制发生器软件能够仿真高精度复合调制信号。该软件支持广泛的调制格式,阶数高达 256 QAM,最大符号率达 32.5 GBaud。结合使用 M8195A 4 通道任意波形发生器,81195A 能够提供生成双偏振 I/Q 信号并实时更改其属性的独有功能。它可以在运行时合成和更改包括偏振旋转、载波相位噪声和偏振模色散(PMD)等信号极限测试条件,从而可以确保测量的可重复性。在它的帮助下,骨干和城域光传输应用的设计工程师能够最大限度提升测试效率,从而缩短开发时间,降低开发成本。它能够实时更改信号属性,不受存储器大小的限制,保证最逼真的测试场景。

  • N7700A 光应用软件套件第 2.0 版作为这一系列的最新版本,添加了许多新特性,并且支持最新可调谐激光源执行连续快速扫描测量。该套件现在支持最新的 81606A 可调谐激光源(TLS),扫描速率高达200 nm/s。N7700A-102 快速扫描 IL(FSIL)引擎支持全新 TLS 速度和双向扫描,提供快速重复功能和最大动态范围。这可以通过在多个功率计量程内无缝衔接地进行扫描来实现,包括针对模拟带宽差异进行适当调整。FSIL 现在允许独立选择多个功率计的量程,并自动优化平均时间和功率范围,同时还增添了对 2 通道和 4 通道 N7747A 和 N7748A 高性能功率计的支持。

  • 用于 100GBASE-LR4 和 -ER4 收发模块的新一代光接收机压力测试解决方案。收发模块为设计和验证工程师提供精确和可重复的接收机表征,使他们可以高效地测试最新的 100Gb 以太网设计。该解决方案以 J-BERT M8020A 高性能 BERT 为基础构建,包括 M8062A 32Gb/s BERT 前端、86100D Infiniium DCA-X 高带宽示波器、81490A 参考发射机和 N77 系列衰减器。新配置的解决方案使客户能够使用被测器件的内置误码计数器或 BERT 综合误码检测器。

  • 用于 M8062A 32Gb/s BERT 前端的新时钟数据恢复(CDR)选件。完全集成的 CDR 可以为误码分析仪提供时钟。利用高达 40 MHz 的环路带宽和最小峰值,CDR 可以锁定至被测器件输出的几乎任意环回信号。这个性能领先的 CDR 除了具有一系列独特功能之外,又增添了综合 ISI 通道仿真和分析仪均衡功能,从而使 J-BERT M8020A 成为用户开发和表征 100G 串行数据链路的最佳选择。

  • 增强的 M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器结合高达 16 G 采样存储器选件和 3 级序列选件,可以显著延长回放时间。利用新的 M8197A 同步模块,它可以同步最多 4 个 M8195A 模块,从而在一个 5 插槽 AXIe 机箱中提供总共 16 个完全同步的通道。M8197A 还提供更精确的触发功能及动态控制端口,以更灵活地生成各种场景。

  • 演示如何精确生成和表征 PAM-4 信号。使用这种调制功能测试元器件或系统,需要诸如 M8195A 任意波形发生器(AWG)等高精度激励,以及采样和实时示波器(86100D DCA-XInfiniium V 系列)上的新分析功能。

  • 演示独一无二的 Indium Phosphide 63 GHz 示波器具有业界最平坦的频率响应、最低的噪声和最高的 ENOB(有效位数)。

  • 演示基于最新86100D DCA-X 的发射机和色散眼图闭合(TDEC)测量技术如何使 25-28 Gbaud 光收发信机达到最新的以太网和光纤通道标准。TDEC 会计算在 NRZ 信号通过带宽限制多模光纤之后由发射机缺陷导致的损伤。

关于是德科技

是德科技公司(NYSE:KEYS)是全球领先的电子测量公司,通过在无线、模块化和软件解决方案等领域的不断创新,为您提供全新的测量体验。是德科技提供电子测量仪器、系统以及软件和服务,广泛应用于电子设备的设计、研发、制造、安装、部署和运营。2014 财年,是德科技收入达 29 亿美元。如欲了解是德科技的详细信息,请访问 www.keysight.com