Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技推出业界速度最快的任意波形发生器

仪器提供业界最佳的采样率、带宽、分辨率和通道密度

2015 年 9 月 17 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出一款采样率高达 92 GSa/s、32 GHz 带宽的模块化仪器,作为现有任意波形发生器家族的补充。全新的高速、高带宽 M8196A 任意波形发生器允许工程师以 8 位垂直分辨率生成数字多电平(例如 PAM4、PAM-8、DMT)信号场景,并利用速率高达 64 GBaud 的复合调制信号来测试电和光链路。这使得 M8196A 成为了业内速度最快、通用性最高的信号发生器。M8196A 支持 100 Gb/s、400 Gb/s 和 1 Tb/s 通信应用中的前沿研究。

是德科技副总裁兼数字和光测试事业部总经理 Juergen Beck 表示:“M8196A AWG 能够以极快的速度提供同步双偏振 I/Q 信号,以及出色的带宽和通道密度。利用这些新工具,通信测试工程师可以轻松应对 100 Gb/s 和 400 Gb/s 以太网和相干应用中的挑战。”

M8196A 任意波形发生器支持:

  • 单个M8196A模块上的四个同步通道即可产生两对独立I/Q信号,并支持损伤、失真信号的产生,可以对高速和相干光通信的光模块和器件进行定量仿真
  • 利用 M8196A 无与伦比的灵活性,在开发超过 100 Gb/s 的物理层新标准时进行研发测试,另外还可以对通道 S 参数进行去嵌入、支持在线校准和压力信号测试条件生成
  • 生成任何数学定义的通用任意波形、超短且精确的脉冲和超宽带线性调频信号

M8196A 的主要特性:

  • 单插槽 AXIe 模块中的四个精确同步通道同时提供高达 92 GSa/s 的最大采样率和 32 GHz 模拟带宽
  • 在 -1 至 2.5 V 窗口中输出高达 2 Vpp 的差分输出电压和可调整的直流偏置
  • 8 位垂直分辨率、小于 9 ps 的上升时间和下降时间

M8196A 在专为高性能仪器设计的 AXIe 模块化系统上运行。

如欲了解更多信息,请访问 www.keysight.com/find/M8196A。浏览高分辨率图像,请访问 www.keysight.com/find/M8196_images

是德科技数字测试标准计划

是德科技专家积极参与国际标准委员会的工作,并推动和支持是德科技开发数字应用解决方案。是德科技专家参与的标准组织包括电子器件工程联合会(JEDEC)PCI 特殊利益集团(PCI-SIG®)视频电子标准协会(VESA)串行 ATA 国际组织(SATA-IO)USB 应用厂商论坛(USB-IF)移动行业处理器接口(MIPI™)联盟以太网标准(IEEE 802.3)光互联网络论坛(OIF)和其他多个组织。是德科技踊跃参与国际标准组织及其相关的研讨会和活动,以便是德科技能够适时推出恰当的测试解决方案,满足客户持续演进的需求。

关于是德科技

是德科技公司(NYSE:KEYS)是全球领先的电子测量公司,通过在无线、模块化和软件解决方案等领域的不断创新,为您提供全新的测量体验。是德科技提供电子测量仪器、系统以及软件和服务,广泛应用于电子设备的设计、研发、制造、安装、部署和运营。2014 财年,是德科技收入达 29 亿美元。如欲了解是德科技的详细信息,请访问 www.keysight.com