Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技推出性能最高的 PXIe 多端口矢量网络分析仪

新型分析仪可为无线元器件制造商降低测试成本

新闻摘要:

  • M9485A专为手机和基站中使用的无线元器件大批量制造而设计
  • 客户可以准确地配置所需的端口数量,节省资金
  • VNA 允许用户在必要时执行灵活的升级和维修

2015 年 10 月 20 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出业界性能最高的 PXIe 多端口矢量网络分析仪 M9485A VNA,专为手机和基站中使用的无线元器件大批量制造而设计,例如前端模块、开关和滤波器。

真正的多端口体系结构提供一流的测量速度,比竞争对手的同类产品快 30%,并能保持高动态范围。1 MHz 至 9 GHz 的频率覆盖范围为未来的元器件设计留出了扩展空间。客户可以准确地配置所需的端口数量,节省资金,在测试需求变化时快速地重新配置。

在批量制造中,测试速度是至关重要的一点,并且空间往往是有限的。M9485A 真正的多端口功能可以容纳多达 24 个端口,让所有的接收机与一个共用的信号源同步,以便一次性测量所有的 S 参数。与基于开关矩阵的解决方案相比,这种配置大大减少了多端口测量所用的扫描次数。这些功能提高了工作效率和测量吞吐量,同时也最大程度地减少了占用空间,加快了测试速度。

是德科技副总裁兼元器件测试事业部(日本神户)总经理 Akira Nukiyama 表示:“与基于开关矩阵的 VNA 相比,真正的多端口 PXI VNA 大大减少了多端口器件测量所用的扫描次数,可实现更高的测量吞吐量。例如,24 端口 PXIe VNA 测量一个 24 端口器件只需 24 次扫描,而应用开关矩阵的 4 端口 VNA 需要 264 次扫描。扫描次数减少了十分之一,同时对性能不会有影响。”

新型 M9485A PXIe 多端口 VNA 具备快速测量速度(进行双端口校准,扫描 201 点时为 5 ms )和宽动态范围(多达 142 dB 动态范围),提供了业界最佳的性能。VNA 还提供低迹线噪声(0.001-dBrms,10 kHz IFBW 时)和高稳定度(0.005 dB/°C)。通过结合 M9485A 的多端口和多站点测量功能,这种性能可帮助用户降低测试成本。

是德科技新型多端口 PXIe VNA 采用与 PNA/ENA 网络分析仪相同的测量技术和校准技术,支持频率偏置模式、时域分析和 N 端口校准测量。借助 PXI 的模块化理念,VNA 允许用户在必要时执行灵活的升级和维修。与台式仪器相比,使用同等数量端口的 VNA 为用户极大地节省了空间。

有关 M9485A VNA 的更多信息,请访问 www.keysight.com/find/m9485a。浏览新型 VNA 的图片,请访问 www.keysight.com/find/M9485A_images

关于是德科技

是德科技公司(NYSE:KEYS)是全球领先的电子测量公司,通过在无线、模块化和软件解决方案等领域的不断创新,为您提供全新的测量体验。是德科技提供电子测量仪器、系统以及软件和服务,广泛应用于电子设备的设计、研发、制造、安装、部署和运营。2014 财年,是德科技收入达 29 亿美元。如欲了解是德科技的详细信息,请访问 www.keysight.com