Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技与北京中科国技推出MIMO OTA性能测量解决方案

是德科技公司(NYSE: KEYS)今天宣布北京中科国技信息系统有限公司(HWA-TECH) 已选用是德科技E7515A UXM无线综测仪, 并集成其于该公司开发的LTE MIMO OTA性能测量系统中。

是德科技E7515A UXM无线综测仪是面向未来技术演进的新一代无线综测仪,提供全面的LTE和LTE-A技术的射频设计验证和功能测试。该仪表内置2个小区,可实现用1台仪表同时支持4×2MIMO和载波聚合的功能, 其强大的性能可以满足客户现有4G MIMO OTA的测试需要,也为未来技术演进留有升级潜力。

作为是德科技(Keysight)的系统集成合作伙伴,中科国技开发的Z6000A MIMO OTA性能测量系统,采用标准16通道信道仿真器,模拟出符合测试所需信道模型的 PAS(功率角度谱),符合标准《3GPP TR 37.977 V02.0》 , 《MOSG150212R10—CTIA MIMO/Transmit Diversity OTA Test Plan Version 1.0》要求 ,以及中国《终端 MIMO OTA天线性能要求和测量方法》 的标准要求. 同时,中科国技推出了Z6010A优化型MIMO OTA性能测量系统,使用最优化的算法,用8通道信道模拟器重建出精确度非常接近标准所要求的PAS(功率角度谱),为客户提供了更经济的解决方案。

“我们的客户关心系统的性能,整体拥有成本,以及系统的可扩展性,”北京中科国技总经理张志华说, “采用是德科技E7515A UXM无线测试仪能确保系统的整体测试精度, 强大的MIMO功能和载波聚合能力也简化了系统架构,从系统采购和使用的总成本角度考虑,帮助客户降低了测试成本。”

“MIMO OTA测试正受到越来越多运营商的关注,我们注意到越来越多的客户正在计划采购及装备MIMO OTA测试系统,”是德科技移动宽带事业部市场部经理Garrett Lees说,“希望是德科技与Hwa-Tech联合推出的MIMO OTA系统方案能满足客户快速增长的需要,进一步促进无线通信行业的快速发展。”

关于中科国技

北京中科国技信息系统有限公司是一家专注于提供无线通信和射频微波测试系统解决方案的高新技术企业,是领先的EMC、RFID、MIMO OTA测试方案提供商。 作为国内MIMO OTA测试技术的探索者、引领者,中科国技从2011年正式开始开发MIMO OTA测试方案,2012年9月参加CTIA第一阶段终端比对测试,2013年5月和12月完成第二、三阶段终端比对测试,均提交报告。同时,作为中国通信标准化协会 (CCSA)的全权会员,持续参与了国家标准制定、测试方案实现等方面的工作。

关于是德科技

是德科技(NYSE:KEYS)是全球电子测量技术和市场的领导者,致力于推动无线通信、模块化和软件解决方案的持续创新,专注于为客户提供卓越的测量体验。是德科技提供的电子测量仪器、系统、软件及服务广泛应用于电子设备的设计、研发、制造、安装、部署和运营。公司2014财年收入为29亿美元。如欲了解是德科技的详细信息,请访问 www.keysight.com