Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技支持联发科技最新移动芯片组的生产测试解决方案

新版本将帮助移动终端客户缩短制造环节中的测试时间并降低测试成本

2015 年 5 月 11 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布与联发科技公司携手推出基于 Keysight E6640 EXM 无线测试仪的适用于 MediaTek MT6735 移动芯片组的最新生产测试解决方案。MT6735 于 2014 年 10 月发布,是一款综合了调制解调器、射频和 CorePilot 技术的 LTE 64 位移动 SoC 平台。该芯片组已经得到全球运营商的广泛使用,现在又瞄准了新兴的中档智能手机市场(即超级中端市场)。MT6735 建立在联发科技现有的 LTE 平台基础上,并且增添了对 CDMA2000 标准的支持,从而可以提供 WorldMode 调制解调器功能。

联发科技高级副总裁 Jeffrey Ju 表示:“我们的客户对于测试多模式、多频段无线制式,尤其是大规模生产时的复杂性非常关注。Keysight E6640 EXM 可以帮助我们的客户缩短制造测试时间并降低成本,从而平稳提升生产能力。”

Keysight E6640 EXM 无线测试仪是一款非信令无线测试平台,支持多种蜂窝和无线连通性标准。近期 EXM 不断推出新的增强功能,包括:1)高级排序功能,在同一个测试序列中排序多种 WLAN 制式,以加快 WLAN 器件生产测试速度;2) 性能速度的新一代优化,能够帮助制造商提高无线设备测试方案的效率,加大生产吞吐量。此外,DECT、PHS 和 Zigbee 支持功能的引入进一步扩大了 EXM丰富的多制式测量功能。

EXM 的关键特性包括:

  • 多达 4 个独立的 TRX 模块,支持最多 16 个连接,无需使用外部夹具或开关
  • 支持多制式测量应用软件,包括:LTE/LTE-Advanced、HSPA+、W-CDMA、cdma2000®、GSM/EDGE/Evo、TD-SCDMA、PHS、DECT、WLAN 802.11 a/b/g/n/j/p/ac、蓝牙® BR/EDR/LE、GNSS(GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS)、Mobile WiMAX™、Zigbee、PHS 和数字视频
  • 在每个 TRX 上配有独立的信号源和分析仪
  • 四个射频端口可以配置为两个全双工端口和两个半双工端口,或四个全双工端口
  • 通过可定制的多端口适配器(MPA)技术支持多达 32 个被测器件
  • 160 MHz 带宽、高达 6 GHz 频率范围、最佳的 ±0.2 dB 功率电平精度(3.8 GHz),以及 -43 dB 接收机 EVM 本底噪声(802.11ac)

是德科技副总裁兼移动宽带运营部总经理 Joe DePond 表示:“我们非常荣幸能够与全球领先的移动解决方案提供商――联发科技合作。EXM 可以提供全套可扩展的解决方案,以充分满足客户当前和未来的需求。随着标准的不断演进,我们正致力提供最新测试解决方案。”

Keysight EXM 无线测试仪的设计目的是帮助公司解决当前遇到的问题,并不断发展以满足未来的制造测试挑战。详细信息请见www.keysight.com/find/exm 。高分辨率图片请见 www.keysight.com/find/exm_images

关于是德科技

是德科技公司(NYSE:KEYS)是全球领先的电子测量公司,通过在无线、模块化和软件解决方案等领域的不断创新,为您提供全新的测量体验。是德科技提供电子测量仪器、系统以及软件和服务,广泛应用于电子设备的设计、研发、制造、安装、部署和运营。2014 财年,是德科技收入达 29 亿美元。如欲了解是德科技的详细信息,请访问 www.keysight.com

###

cdma2000 是电信工业协会在美国注册的认证商标。

蓝牙是美国 Bluetooth SIG 公司拥有的商标,并已经由该公司许可是德科技公司使用。

Mobile WiMAX 是 WiMAX 论坛在美国的注册商标。