Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技 T3111S NFC 测试系统为中国电信 NFC 设备准入测试保驾护航

2015 年 2 月 4 日,美国加利福尼亚州圣罗莎——是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布,是德科技 T3111S NFC 一致性测试系统是经过 NFC 论坛、ISO 定义和 EMV 标准认证的一致性射频和协议测试系统平台,正广泛服务于各种 NFC 设备相关的一致性认证和预认证测试,其中包括中国电信广州研究院测试实验室的 NFC 准入测试平台。

是德科技 T3111S 紧凑灵活的配置可以很好的满足运营商通过射频和协议的合规测试对 NFC 设备性能进行评估。T3111S 的测试用例包可提供广泛的对 NFC 测试项目支持,如 NFC 论坛、EMV L1 及 ISO 测试标准要求。此外,T3111S 是第一套完成所有 NFC 论坛测试标准要求的测试系统,这些测试要求包括数字协议、模拟、LLCP和SNEP;同时,这套系统也是 NFC 论坛认证项目所使用的首套测试平台。是德科技多年来对 NFC 技术有着深入的理解,T3111S 在全世界范围内正作为关键的 NFC 设备设计、评估和入库测试工具,广泛的被各类研发和测试实验室所采用。

2015年,中国电信将继续加大移动智能终端的投入,特别是针对带 NFC 功能的智能手机,以发展移动支付业务。然而随着 NFC 技术在智能终端及其他类似的移动电子设备中迅速推广,对这些设备的准入测试将对最终消费者的感受度和整个 NFC 市场的推动至关重要。中国电信NFC相关负责人士表示:“我们基于对是德科技 NFC 测试系统的评估,选择 T3111S 测试平台来完成 NFC 终端设备的入库测试。这套 NFC 认证测试平台,将有效帮助我们评估现有 NFC 设备的性能,从而保证 NFC 商用的顺利进行。”

是德科技移动与宽带事业部总经理 Joe Depond表示:“很高兴中国电信采用我们的 T3111S 系统作为其 NFC 设备准入测试的平台,这是对是德科技 NFC 产品和现场支持服务团队的认可。我们会一如既往继续支持中国电信在 NFC 和其它诸如 LTE 在内的移动终端准入测试需求。”

是德科技目前与安全芯片咨询和测试供应商 FIME 共同提供基于非接触式EMV Level 1标准的移动支付测试系统,利用该测试系统,使用者可根据 EMV 产业标准,验证非接触式支付卡或者移动终端是否达到所要求的功能与性能。除了对 NFC/EMV 产品认证测试平台之外,是德科技还提供许多其他的认证测试平台解决方案,包括2G、3G、FDD LTE、TD-LTE和 LTE-A等。

关于是德科技

是德科技(NYSE:KEYS)是全球电子测量技术和市场的领导者,致力于推动无线通信、模块化和软件解决方案的持续创新,专注于为客户提供卓越的测量体验。是德科技提供的电子测量仪器、系统、软件及服务广泛应用于电子设备的设计、研发、制造、安装、部署和运营。公司2014财年收入为29亿美元。如欲了解是德科技的详细信息,请访问 www.keysight.com