Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技增强 UXM 无线综测仪的 LTE-A 功能,包括 4CC、256 QAM、LTE-U、Cat 0的新支持

最新增强可以轻松应对新兴 4G 测试挑战

2015 年 5 月 21 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布 E7515A UXM 无线测试仪的最新增强,以满足前沿的 LTE-A 载波聚合(CA)技术的测试要求。新功能包括支持下行链路 4CC1、256 QAM、应用多达 3 个非授权载波的 LTE-U,以及 FDD-TDD 混合载波聚合、上行链路频段内和频段间载波聚合测量。UXM 针对每个子载波和小区可进行独立的衰落配置,可以帮助工程师确保其最新的 LTE-A 设备在实际网络环境中正常工作。

UXM 拥有大尺寸触摸显示屏和直观的用户界面,因此可以轻松访问复杂的网络仿真,并提供众多全新的功能测试,包括支持最新的 3GPP category 0 低功耗、低成本M2M标准等。

UXM 的另一项新增强是添加了 W-CDMA/HSPA+ 测试功能,能够进行 3G 数据吞吐量测试,以及内置的衰落和 CPC 统计、RAT 间移动性和切换验证、时间同步的多制式log记录。

是德科技移动宽带运营部总经理 Joe DePond 表示:“我们不断发掘 UXM 平台的强大潜力,通过为其增添 W-CDMA/HSPA+ 测试和实验室用应用软件,我们可以更好地应对新兴 4G 通信的测试挑战,满足多制式测试的需求。UXM 支持多达 4 个子载波、FDD-TDD 混合载波聚合和非授权频段中的聚合,因而能够验证目前不断扩展的载波聚合配置,使工程师对 LTE-A 设计更加充满信心。”

最新的 UXM 增强支持 LTE/W-CDMA RAT 间小区重选、已连接数据切换、单 UXM 测试仪中的释放和重定向(包括对 CSFB 和 SRVCC 的支持)。验证工程师还能够级联两台 UXM,以测试多达 4 个 LTE 小区之间的移动性,以及 LTE-A 多载波与 W-CDMA/HSPA+ 连接之间的切换。

UXM 是高度集成的信令综测仪,适用于 4G 及未来的功能和射频设计验证。它为您提供了测试最新设计所必需的能力,不仅能够提供高达 600 Mbps 的 LTE-Advanced 数据速率,还能应对未来日趋复杂的测试场景。利用 UXM,您可以更加自信地评测您的终端设计。

是德科技无线解决方案

从 WLAN 到 LTE-Advanced 以及最新的 5G 技术,是德科技专注于提供最丰富的解决方案选择,帮助客户解决棘手的设计与测试问题。借助是德科技先进的电子测量解决方案以及功能强大的台式和模块化硬件与软件,工程师能够获得深入的设计与测试洞察,覆盖从仿真到研发、从验证到制造以及从一致性测试到部署的整个流程。专家工程师深厚的移动蜂窝与 WLAN 标准制定经验,加上全球数以百计的应用工程师,是德科技能够凭借精湛的技术与经验帮助客户应对挑战。

关于是德科技

是德科技公司(NYSE:KEYS)是全球领先的电子测量公司,通过在无线、模块化和软件解决方案等领域的不断创新,为您提供全新的测量体验。是德科技提供电子测量仪器、系统以及软件和服务,广泛应用于电子设备的设计、研发、制造、安装、部署和运营。2014 财年,是德科技收入达 29 亿美元。如欲了解是德科技的详细信息,请访问 www.keysight.com