Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技出席首届“全球5G 大会”并展示最新5G创新与合作成果

2016 年 6 月 1 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)今日出席第一届全球5G大会,并在大会现场就测试、测量技术做了主旨发言。

本次5G大会是中国IMT-2020(5G)为推进5G创新,联合欧盟5G PPP、韩国5G论坛、日本5GMF和美国5G Americas于2015年10月签署多方合作备忘录(MoU)之后,共同创办的第一届“全球5G大会”,大会将就5G系统设计、空口技术、网络及运营、终端技术、测试技术、5G与垂直行业等技术议题与移动通信运营商、系统设备商、芯片制造商、终端和仪表企业,以及互联网、汽车、工业等相关行业的代表深入探讨。

作为本届5G大会的受邀嘉宾,是德科技全球副总裁兼无线测试业务总经理Satish Dhanasekaran 先生代表是德科技出席本届大会,并在大会前接受了媒体的独家采访,向媒体介绍了是德科技在5G 基站、终端和芯片测试方面的最新进展。与此同时,Satish Dhanasekaran 先生还在论坛现场向参会媒体和嘉宾详细介绍了最近一年以来,是德科技在5G研发测试的进展以及面临的挑战,阐述了测试、测量在推动5G创新方面的重要作用,以及是德科技与其他5G行业领袖的战略合作情况。

是德科技全球副总裁兼无线测试业务总经理Satish Dhanasekaran先生表示:“过去的三年里,我们与全球的5G协会和研究机构建立了广泛的合作关系,共同致力于5G研发测试。我们看到中国在5G新物理层、毫米波与天线、协议等5G的诸多关键技术领域具有领先地位。是德科技先进的研发实力及优化的设计工具将和其他5G行业领袖一道促进5G标准化进程。”

作为全球领先的电子测量公司,是德科技在设计、仿真、研发以及制造环节给整个业界提供相应的设计、测试工具和解决方案,这对于5G产业化发展起到了至关重要的作用。是德科技早在2014年就已经与中国移动建立了5G战略伙伴关系,并作为第一批成员单位参加中国移动领导成立的5G联合创新中心。此外,是德科技最近还与大唐电信续签5G战略合作伙伴关系;与展讯建立战略合作伙伴关系共同加速先进半导体芯片的设计与研发;与东南大学联合展开5G Massive MIMO等先进技术的研究,通过与客户及合作伙伴的一系列深入合作,进一步为5G的发展提供卓有成效的测试测量解决方案。未来,是德科技还将积极支持中国IMT2020(5G)推进组的工作,帮助更多的客户实现5G技术的突破和创新。

关于是德科技5G

是德科技公司提供全面的 5G 电子设计和测试工具,能够帮助工程师深入分析其研发和制造流程。是德科技 5G 仿真和测量解决方案包括:毫米波宽频带信号生成与分析,物理层设计,MIMO、射频、微波以及毫米波元器件和天线,高速数字和功率管理。是德科技与行业联合会、业界领袖以及学术界密切合作,致力于推动下一代 5G 无线通信系统的发展。

了解更多关于是德科技 5G 测试与测量解决方案的信息,请访问www.keysight.com/find/5G

关于是德科技

是德科技(NYSE:KEYS)是全球领先的电子测量公司,通过在无线、模块化和软件解决方案等领域的不断创新,为您提供全新的测量体验。是德科技提供电子测量仪器、系统以及软件和服务,广泛应用于电子设备的设计、研发、制造、安装、部署和运营。2015 财年,是德科技收入达 29 亿美元。如欲了解是德科技的详细信息,请访问 www.keysight.com

相关是德科技5G测试量产品

  • E7515A UXM 无线测试仪

    UXM 是一款高度综合的信令测试仪,可用于 4G 及未来通信技术的功能和射频设计验证。它为您提供了测试最新设计所必需的综合功能,不仅能够提供高达 1 Gbps 的 LTE-Advanced Pro 数据速率,还能应对未来日趋复杂的测试要求。当团队依赖您来确定新芯片组或用户设备是否测试合格时,您需要依赖 UXM 做出清晰判断。详情请访问www.keysight.com/find/UXM

  • 5G 波形生成与分析测试台,参考解决方案

    灵活地生成和分析候选波形,使您的测试解决方案适应 5G 的演进 ― 5G 尚处于早期研究阶段,因此想要评测各种频率和调制带宽的候选波形,灵活性是一个关键要素。这个参考解决方案结合运用了是德科技的软件和硬件,为 5G 波形生成和分析提供了一个非常灵活的测试台。软件能够灵活地生成和分析候选波形 ― 硬件能够灵活地支持许多频段和调制带宽。使用 2 GHz 调制带宽可以生成定制 IQ、定制 OFDM 和定制 FBMC 波形等候选波形。基础测试设备配置能够支持高达 44 GHz 的频段,而扩展的毫米波测试设备配置能够支持 60 - 90 GHz 之间的频段。这个参考解决方案可以用作独立的参考,来帮助调试和验证硬件发生的性能问题。详情请访问www.keysight.com/find/5g