Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技将在 2016 年德国慕尼黑电子展上展示诸多创新解决方案,为汽车、能源、嵌入式设计、无线通信和物联网应用保驾护航

工程师将亲眼见证如何捕获每个信号,开启测量新视野

2016 年 11 月 7日,北京——是德科技公司 (NYSE:KEYS) 日前宣布将在 2016 年德国慕尼黑电子展(www.electronica.de)上展示多种创新的电子设计、验证和测试解决方案。本届展会将于 2016 年 11 月 8 日至 11 日在德国慕尼黑会展中心举行,是德科技展台设于 A1 展厅 506 展台。

自 1939 年以来,是德科技的设计和测试解决方案一直在为电子和通信行业的发展提供支持。

77 年来,是德科技依靠其对技术的专注和对产业深入洞察,为如下行业(包括但不限于)提供综合性解决方案和测量服务,助力从业者将产品快速推向市场,在成本与质量之间找到完美的平衡,赢得消费者信赖:

  • 汽车和能源
  • 嵌入式设计
  • 无线通信
  • 物联网

    是德科技行业领先的专家将会参加本次电子展,重点探讨当下面临的测量挑战,并讲解最新的解决方案如何帮助工程师在各自领域中保持领先。这些解决方案包括:

  • X 系列信号分析仪——是德科技最先进的系列产品,且配有最广泛的特定应用软件,适用于从完全开放的实时分析到低成本基础测量,从复杂的故障诊断到一键式测量等各种应用
  • Infiniium S 系列示波器实现优异测量的新标杆,拥有 500 MHz 至 8 GHz 的测量带宽,以及业内最佳的信号完整性:10 位 ADC、低噪声前端、超稳时基、硬件信号处理,以及灵敏的深存储器
  • FieldFox 手持式射频和微波分析仪让您满怀信心进行测量,覆盖 4 GHz 到 50 GHz 频率,利用高达 50 GHz 的实时频谱分析 (RTSA) 功能捕获每一个信号
  • 先进设计系统全球领先的电子设计自动化软件,主要用于射频、微波和高速数字应用。该系统一直引领着各种先进技术的创新和商业化应用,例如 X 参数和 3D EM 仿真器。

    关于是德科技

    是德科技(NYSE:KEYS)是全球领先的电子测量公司,通过在无线、模块化和软件解决方案等领域的不断创新,为您提供全新的测量体验。是德科技提供电子测量仪器、系统以及软件和服务,广泛应用于电子设备的设计、研发、制造、安装、部署和运营。2015 财年,是德科技收入达 29 亿美元。如欲了解是德科技的详细信息,请访问 www.keysight.com