Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技新款 MIPI® D-PHYSM 和 C-PHYSM 测试解决方案加速移动技术和物联网技术开发

移动芯片组制造商现在能够验证 D-PHY v2.0/v2.1 和 C-PHY v1.0/v1.1 一致性,并优化支持新标准的设计

2017 年 5 月 3 日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布推出新的 MIPI D-PHY 和 C-PHY 测试解决方案,帮助加速下一代移动和物联网设备的开发。是德科技新款测试解决方案支持 MIPI 联盟的 D-PHY v2.0/v2.1 规范和 C-PHY v1.0/v1.1 规范及一致性测试套件。该测试解决方案包括用于 Infiniium 示波器的 Keysight U7238E MIPI D-PHY 一致性测试软件和 U7250A MIPI C-PHY 一致性测试软件,用于发射机测试的 Keysight DSAV164A 数字示波器,以及在 M8195A 或 M8190A 任意波形发生器上运行的 Keysight M8085A MIPI 接收机测试解决方案软件包。

MIPI 联盟新的 MIPI D-PHY 和 C-PHY 规范能够满足瞬息万变的各种市场需求。在虚拟现实(VR)和增强现实(AR)市场中,每个规范支持高达 9 Gbps 和 11.4 Gbps(5Gsps)的摄像头接口速率,同时支持 8K 60Hz 的视频录制。在自动驾驶汽车市场中,汽车要求配备多个摄像头模块和传感器,以便代替人眼侦测环境条件,新规范因为能够满足低时延和支持虚拟通道等要求,并且不会增加电缆线束的重量,所以尤为重要。

要想支持这些不同的市场需求,必须进行更高数据速率和更复杂的验证测试。与之前的规范相比,这给测试和验证工程师带来了更严峻的挑战。

MIPI 联盟理事会主席 Joel Huloux 表示:“提供支持 MIPI 接口标准的理想测试解决方案,这是营造生态系统必不可少的基石。我们很高兴看到,是德科技证明了他们对 MIPI 标准持续不断的支持,其新款解决方案可以满足现在和未来的测试要求。”对于未来的测试需求,是德科技解决方案还能在单个M8195A AWG模块中提供 8 Gbps D-PHY 信号,并能同步两个或多个 M8195A 模块来生成 16 Gbps D-PHY 信号。对于 C-PHY,测试解决方案能够生成高达 8 Gsps 的 C-PHY 信号。

在物联网环境设备中,高效率电池是极其重要的部件,这种电池需要续航时间较长且充电次数较少。MIPI 联盟近日发布了管理电池接口的新接口——系统电源管理接口(SPMI)。Keysight N8845A 应用软件能够在 Infiniium 系列示波器上对 SPMI 数据进行解码。这款应用软件提供了根据特定数据包进行准确恰当的触发的功能和详细的解码信息,帮助设计人员节省大量开发时间。

是德科技副总裁兼无线设备部门总经理 Kailash Narayanan 表示:“是德科技的 MIPI 测试解决方案能够帮助移动行业进行技术创新,并确保您与不断演进的标准保持一致,同时满足持续增长的数据速率要求。通过与 MIPI 联盟和行业领袖合作,我们能够提供完整的解决方案,全面覆盖新的 MIPI D-PHY v2.0 和 v2.1 规范、C-PHY v1.1 规范及 CTS 测试。”

关于是德科技

是德科技公司(NYSE:KEYS)帮助客户将具有突破性的电子产品和系统以更低的成本更快推向市场。从设计到仿真,再到原型设计验证、生产测试以及网络中的优化,是德科技提供全方位的电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、互联网基础设施、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子终端市场。2016 财年,是德科技收入达 29 亿美元。更多信息,请访问 www.keysight.com

关于 MIPI 联盟

MIPI 联盟(MIPI)为移动通信行业及其相关行业制定接口规范。在当今生产出的每一部智能手机上,至少实施了一种 MIPI 规范。该组织成立于 2003 年,在全球拥有近 300 家成员公司,目前有 13 个工作组正在移动生态系统中制定规范。该组织的成员包括手机制造商、器件 OEM、软件提供商、半导体公司、应用处理器开发商、IP 工具提供商、测试和测试设备公司,以及摄像头、平板电脑和笔记本电脑制造商。如欲了解更多信息,请访问 www.mipi.org

MIPI®、D-PHYSM 和 C-PHYSM 服务标志和标识标志属于 MIPI 联盟所有,是德科技按照许可使用此类标志。其他服务标志和商业名称属于其各自所有者所有。