Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技在 IMS 2017 上展现对 5G、物联网、航空航天与国防设计测试解决方案的全新洞察视野

是德科技专家将深入剖析准 5G、802.11ax、电池耗电、无人机探测等主题

2017 年 5 月 23 日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布,将演示针对 5G 通信、物联网(IoT)和航空航天与国防应用的最新元器件和系统设计与测试解决方案,解决艰难的工程设计挑战。是德科技作为 IMS 黄金赞助商和 5G 峰会首席赞助商,将参加 6 月 4 日至 9 日在夏威夷会展中心举行的 IEEE 国际微波研讨会,是德科技展台设在 1526 展位。

是德科技专家将在现场讨论仿真、设计和测试主题,内容包括下列产品和解决方案。

  • 新型 Keysight N5290/91A 宽带毫米波网络分析仪在 900 Hz 至 120 GHz 的频率范围内,具有优异的系统级精度。该分析仪能够提供计量级测量结果——使领先技术的开发商能够充满自信地表征其毫米波设计。

  • PA/FEM 测试解决方案提供全面的单次连接/多项测量功能——使设计工程师能够测量 5G 功率放大器的调制(ACPR、PAE、EVM)和连接波特征(S 参数、增益强制、P1dB)。

  • IEEE 802.11ax 生命周期测试解决方案支持 WiFi BBIQ、8x8 MIMO、OFDMA-MU UL/DL,其测试范围已在 1.2 规范草案中进行验证。本产品使 WiFi 芯片和 802.11ax 设备制造商能够以出色的性能和测试成本,将方案应用于仿真、设计、验证和批量生产等各个环节。

  • 新的 SystemVue 2017 电子系统级(ESL)仿真软件为 5G 基站和手机设计提供了创新的 Verizon 5G 链路级验证。该软件将 5G 毫米波信道环境中的自适应射频相控阵 MIMO波束赋形功能与参考基带调制解调器和 28 GHz RFIC 体系结构整合在一起。

  • FieldFox 手持式微波分析仪现在已和 89600 VSA 软件相连接,该软件是一款十分出色的信号解调和矢量信号分析工具包。FieldFox 与 89600 VSA 的连接,提供了一个功能强大的硬件和软件组合,能够对采用多种信号格式的设备进行设计和故障诊断,例如 APCO-25、TETRA、DSCR、新兴物联网、LTE、WCDMA、GSM 等。

  • 新的多点触控用户界面(UI)适用于 PNA 系列网络分析仪的所有型号。UI 的更新包括配备 12.1 英寸宽屏显示器、轻松访问常用功能,以及使用直观的手势操作来拖放或放大迹线。

高级管理人员和技术研讨会的要点包括:“测试 5G:OTA 和无连接器的世界”;“射频半导体测试的未来”;以及“为 5G 和雷达建立波束——设计和仿真相控阵波束赋形系统”。面向高级管理人员和技术人员的研讨会的完整列表,请参见是德科技 IMS 2017 日程表

是德科技 5G

现代化的工具是推动 5G 通信技术发展的必要保证,它们可以帮助工程师轻松探索新的信号、场景和拓扑技术。是德科技 5G 解决方案能够随着标准的发展即时提供更深入的洞察力。在设计和测试方面,是德科技支持业界领先厂商在全新技术和现有技术方面持续创新,将设计创意变成实际产品。有关是德科技 5G 设计、测试和测量解决方案的详细信息,请访问 www.keysight.com/find/5G

关于是德科技

是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助工程、企业和服务提供商客户优化网络,进而将其电子产品以更低的成本、更快地推向市场。从设计仿真到原型验证、再到生产测试以及网络和云环境的优化,是德科技提供了全方位电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子终端市场。2017 年 4 月,是德科技完成对 Ixia 的收购。Ixia 公司在网络测试、可见性和安全解决方案领域具有十分雄厚的实力。更多信息,请访问 www.keysight.com