Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技最新款 64 GBaud BERT 扩展解决方案助力 400G 接收机测试化繁为简,轻松提速

2017 年 9 月 5 日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布为 M8040A 高性能比特误码率测试仪(BERT)解决方案推出功能更强大的创新选件,用于测试高达 64 GBaud 的 PAM-4 和 NRZ 器件。为实现新兴的 400G 数据中心互连,验证工程师和研发工程师需要对接收机进行物理层表征。简化的测试设置,准确且可重复的结果,将使工程师受益匪浅。

当今的数据中心基础设施仍在不断优化,旨在满足对带宽容量永无止境的追求,以及对降低功耗、扩大覆盖范围和实现服务差异化的要求。以 PAM-4 为代表的器件具有更高的传输速率、更多的传输通道和新型多电平数据格式,可以满足下一代数据中心互连不断增加的传输带宽需求。

最新版本的 IEEE 802.3bs 和 OIF CEI-56G 实施协议针对 PAM-4 和 NRZ 接口做出了定义,使其可用于最大带宽达 400 Gb/s 的高速接口,包括电气芯片间、芯片至模块、背板连接和光接口。研发和验证实验室在表征接收机以实现 PAM-4 或 NRZ 数据速率高达 64 GBaud 的数据中心互连时,面临着新的测试挑战,例如更加紧张的时间裕量、通道损耗、非线性、幅度干扰和串扰效应等,这些问题让测试效率和精度变得至关重要。

克服电气接口(例如芯片间、芯片至模块接口和背板)的通道损耗,是实现更高符号率的一大挑战。在发射机和接收机均衡中使用去加重等预失真技术,有助于重新打开由码间干扰所造成的闭合眼图。

是德科技副总裁兼网络和数据中心解决方案事业部总经理 Joachim Peerlings 表示:“M8040A 是针对 PAM-4 和 NRZ 信号最完整的接收机测试解决方案。利用其最新内置的均衡功能,我们可以继续优化接收机测试,帮助我们的客户将其解决方案更快推向市场。M8040A 使研发和测试工程师能够得心应手地处理 400G 数据中心互连接收机的测试挑战。”

新型 M8040A 是以 M8000 系列 BER 测试解决方案为基础设计的最新模块化 AXIe 仪器,作为一款高度综合的 BERT,它能够支持高达 64 Gbaud 的 PAM-4 信号和 64 Gb/s 的 NRZ 信号。其码型发生器模块内置有去加重、抖动注入功能,并可以选配第二个通道。工程师和设计人员可以在软件用户界面中选择 PAM-4 和 NRZ 信号,而无需使用外部合路器、连接线缆和执行偏移校正来提供 PAM-4 信号。远程探头前端可以尽量靠近被测器件,以便获得最佳信号质量。分析仪模块可以为长 PRBS 和 QPRBS 码型实时提供真正的 PAM-4 误码分析——即使比特误码率和符号错误率很低,工程师也能进行可靠的验证。

现在,误码分析仪能够支持符号率高达 64 Gbaud 的 NRZ 信号和内置可调均衡功能更为强大,且用户可以通过图形和远程控制界面操控 M8040A。

更多信息

如欲了解关于 Keysight M8040A 64 GBaud BERT 的更多信息,请访问:www.keysight.com/find/m8040a。浏览产品图片,请访问 www.keysight.com/find/M8040A-images。关于加快 PAM-4 和 NRZ 接收机精确表征的信息,请见 Keysight 400G 资源

关于是德科技数字测试解决方案

是德科技专家积极参与国际标准委员会的工作,并推动和支持是德科技开发数字应用解决方案。是德科技专家参与的标准组织包括电子器件工程联合会(JEDEC)PCI 特殊利益集团(PCI-SIG®)视频电子标准协会(VESA)串行 ATA 国际组织(SATA-IO)USB 应用厂商论坛(USB-IF)移动行业处理器接口(MIPI®)联盟以太网标准(IEEE 802.3)光互联网络论坛(OIF)和其他多个组织。是德科技踊跃参与国际标准组织及其相关的研讨会和活动,以便是德科技能够适时推出恰当的测试解决方案,满足客户持续演进的需求。

关于是德科技模块化仪器

是德科技依托业界最精确的测量技术,提供性能无与伦比的 PXI 和 AXIe 产品。借助通用的测量软件和是德科技参考解决方案,是德科技帮助工程师加速实施首次测量。是德科技拥有业界规模最大且遍布全球的资深应用工程师团队和计量级校准中心。关于是德科技 PXI 和 AXIe 模块化测试测量解决方案的详细信息,请访问 www.keysight.com/find/modular

关于是德科技

是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助工程、企业和服务提供商客户优化网络,进而将其电子产品以更低的成本、更快地推向市场。从设计仿真到原型验证、再到生产测试以及网络和云环境的优化,是德科技提供了全方位电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子终端市场。2017 年 4 月,是德科技完成对 Ixia 的收购。Ixia 公司在网络测试、可见性和安全解决方案领域具有十分雄厚的实力。更多信息,请访问 www.keysight.com