Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技的 Type-C 测试解决方案为高速接口提供最广泛的物理层自动化验证

新型 TYPE-C 测试控制器能够依据相应的标准对 Type-C 设备的任何状态进行测试

2017 年 9 月 21日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布推出 N7018A Type-C 测试控制器,该控制器可以对 USB3.1、TBT3 和 DisplayPort over Type-C 进行无限制的自动化验证,是是德科技高速验证系统的重要组成部分。N7018A 能够将最大功率设置为高达 100 W,并将设备设置为交替模式(DisplayPort 和 Thunderbolt)。

N7018A 支持全面的测试设备控制,它可以将 SBU 线路连接到行业标准控制器进行交替模式测试,并可以提供低频周期信号(LFPS)信号来控制 USB3.1 设备。它还提供对 Type-C 接口的 CC、VBus 和 SBU 线路的控制和访问能力,确保更快的启动和调试。工程师可以从独立的图形用户界面或通过是德科技一致性测试应用软件中集成的应用编程接口(API)来操作测试控制器。

配有综合型 N7018A 测试控制器的新版是德科技一致性测试解决方案包括以下功能组件:

  • USB 3.1 发射机一致性测试-- U7243C

  • DisplayPort 发射机一致性测试-- U7232E

  • TBT 3 发射机一致性测试-- N6470B

  • BT3 发射机(配有 TBT 接收机的综合解决方案,用于完整的 TBT 3 测试)-- N5990A 选件 204

这款完整的自动化解决方案还包括新扩展的 N5452A 一致性测试应用软件远程编程工具包软件,该软件一次性设置完毕后便可自动安排各种一致性测试套件的执行顺序,从而实现无人值守的测试。现在,用户只需进行一次设置,即可运行多个标准的测试套件,无需再进行任何干预性交互。

是德科技副总裁兼无线设备和运营商事业部总经理 Kailash Narayanan 表示:“ 在是德科技,我们认识到解决整个表征和验证过程中的自动化和效率问题至关重要,而不仅仅是一致性。新型 Type-C 测试控制器就是一个很好的例子,因为它能够依据所有适合的标准对 Type-C 设备的各种状态加以测试,使得验证工程师可以高效完成标准一致性测试和极端情况测试。”

更多信息

如需了解 N7018A Type-C 测试控制器的更多信息,请访问 www.keysight.com/find/N7018A。浏览产品图片,请访问 www.keysight.com/find/N7018A-images

关于是德科技

是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助工程、企业和服务提供商客户优化网络,进而将其电子产品以更低的成本、更快地推向市场。从设计仿真到原型验证、再到生产测试以及网络和云环境的优化,是德科技提供了全方位电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子终端市场。2017 年 4 月,是德科技完成对 Ixia 的收购。Ixia 公司在网络测试、可见性和安全解决方案领域具有十分雄厚的实力。更多信息,请访问 www.keysight.com