Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技携多款创新解决方案亮相汽车测试及质量监控博览会

2017 年 9 月 19 日,北京--是德科技携多款创新性解决方案亮相汽车测试及质量监控博览会 (Automotive Testing Expo,简称 ATE), 受到业界广泛关注。是德科技汽车和能源解决方案事业部总经理 Siegfried (Sigi) Gross 出席 ATE,并接受媒体专访;是德科技汽车与能源解决方案事业部项目经理 Jungik Suh 发表了主题演讲,介绍是德科技针对汽车与能源行业的多种创新性解决方案。来自是德科技的多位技术专家与中国汽车与能源行业从业者深度交流,针对汽车电子串行总线测试、毫米波雷达、车身总线与安全电子部件、EV 电池测试及材料测试等不同领域,详细介绍了是德科技的见解与解决之道,推动汽车与能源产业的革新。

汽车产业正在经历前所未有的重大革新,涉及驱动能源、驾驶方式、生产方式等多个方面。作为创新引领者的角色,中国也将会全面参与世界范围内的汽车产业变革。是德科技凭借深厚的技术底蕴和全球化的服务网络,持续为行业客户提供从研发、仿真、测试到生产等覆盖整个产品生命周期的全面创新解决方案。

在此次 ATE 展览会上,Sigi 就汽车与能源行业测试热点及趋势做了深入的分析和讲解。在媒体专访中,Sigi 表示:“为了更聚焦汽车与能源产业的需求,是德科技在 2016 年整合相关资源成立了汽车与能源测试解决方案事业部,我们从更广阔、更专注的视角来洞察汽车与能源行业的发展。此刻我来到中国,我们非常清楚,从现在到可见的未来,中国将在汽车与能源领域,成为引领产业革新的重要一极。为此是德科技汽车与能源解决方案事业部正在中国进行广泛的布局,与我们的客户一道,引领产业革新。”

这次是德科技展出的汽车与能源解决方案包括但不限于:

汽车毫米波雷达目标模拟解决方案。24 & 77GHz 毫米波雷达在汽车环境感知方面具有重要作用,也是推动 ADAS 甚至无人驾驶技术发展的重要力量。是德科技雷达目标模拟器为远程雷达设备提供快速、可靠的目标仿真能力,可以在方寸实验室场地,模拟不同距离、速度、雷达散射截面的目标,为行业开发者和测试人员提供灵活、精准的解决方案。

eCall 系统级测试解决方案。欧盟在 2018 年将正式强制要求导入 eCall 系统,旨在意外事故发生后,通过 eCall 系统能够提供更快速的紧急救援服务,进一步减少人员伤亡。Keysight E6950A eCall/ERA-GLONASS 一致性测试解决方案能够仿真 PSAP,并控制 UXM/8960 和 MXG 来仿真蜂窝网络。其提供 IVS 所要求的 GNSS 坐标,用于编译最小数据集(MSD)。这一设置支持您验证车载系统或调制解调器是否能够触发紧急呼叫,发送正确的原始 MSD 数据并与 PSAP 建立语音连接,以及同时测试泛欧洲平台和 ERA-GLONASS 平台——完全无需任何真实的移动网络。它还提供可选音频分析仪,用于并行测试语音质量。

创新性锂电池自放电测试方案。Keysight BT2152A 自放电分析仪可以精确测量电池自放电电流和电池电压。根据电池的特征,测量只需几分钟或几小时即可完成,无需再耗费数周或数月的时间使用开路电池电压测量方法来区分电池的优劣。BT2152A 自放电分析仪支持大量锂电池的自放电电流量测,显著缩短区分电池自放电性能高低所需要的时间,从而大幅降低电池制造商的在制品库存、营运资本费用和设施成本。

TS-8989 PXI 功能测试系统。Keysight TS-8989 PXI 功能测试系统能够在一台仪器中,同时为制造商提供经济高效的综合模块化 PXI 测量和强电流开关负载单元系统。利用 Keysight TestExec SL 测试序列发生器,可以帮助客户加速程序开发和测试集成。同时 TS-8989 兼容其他支持 C 和 IVI-C、 IVI-COM 驱动程序的测试序列发生器。

B1506A 用于电路设计的功率器件分析仪/曲线追踪仪。 B1506A 功率器件分析仪/曲线追踪仪是完整的功率电路设计解决方案,支持电路设计人员根据应用选择适合的功率器件,以便充分发挥功率电子产品的价值。B1506A 可以在不同工作条件下评测所有的功率器件参数,包括:IV 参数(击穿电压和导通电阻)、在高压偏置下的三端电容、栅极电荷和功率损耗。B1506A 用于电路设计的功率器件分析仪/曲线追踪仪提供所有曲线追踪仪功能以及更出色的特性。

汽车串行总线测试方案。在如今的汽车中,随着电子功能特性的显著增加,车内部署了多种串行总线,包括 I2C、SPI、UART、CAN、CAN FD、CXPI、SENT、LIN、FlexRay、BroadR-Reach 和 MOST 等。汽车的电气环境非常恶劣,可能会发生随机和偶发的瞬态,汽车串行总线必须能够在这种环境中可靠工作。是德科技汽车串行总线解决方案能够轻松解决客户在设计和测试汽车串行总线时遇到的挑战。

材料测试解决方案。Nano Indenter G200 是用于纳米力学测试的最精确、最灵活、最容易使用的仪器。电磁驱动器具有极佳的力和位移动态范围,可测量 6 个数量级(从纳米到毫米)的变形。 其应用包括半导体、薄膜和 MEM(晶圆应用);硬质涂层和 DLC 膜;复合材料、纤维和聚合物;金属和陶瓷;以及生物材料和生物学。

目前是德科技汽车与能源解决方案事业部已经在车联网、高级驾驶辅助系统、雷达目标模拟、汽车串行总线、动力电池、高功率半导体器件、材料测试等领域提供完整解决方案,为中国汽车与能源从业者,架起通往未来的桥梁,依托测试测量去探索安全、高效、绿色的明天,创造更加美好的生活。

更多是德科技汽车与能源测试测量解决方案,请访问:http://www.keysight.com/main/application.jspx?nid=-33175.0.00&lc=chi&cc=CN

更多信息

关于 Keysight UXM 无线测试仪的更多信息,请访问 www.keysight.com/find/UXM。高分辨率图像请见 www.keysight.com/find/UXM_images 获得。请访问 www.keysight.com/find/contactus 与是德科技取得联系,了解 E7515A UXM 的价格和交付信息。

关于是德科技

是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助工程、企业和服务提供商客户优化网络,进而将其电子产品以更低的成本、更快地推向市场。从设计仿真到原型验证、再到生产测试以及网络和云环境的优化,是德科技提供了全方位电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子终端市场。2017 年 4 月,是德科技完成对 Ixia 的收购。Ixia 公司在网络测试、可见性和安全解决方案领域具有十分雄厚的实力。更多信息,请访问 www.keysight.com