Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技与 Bluetest 合力打造窄带物联网空口测试解决方案

为评测物联网设备性能提供强大、经济高效的测试解决方案

2017 年 9 月 26 日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布,通过与 Bluetest 的紧密合作,成功推出窄带物联网(NB-IoT)空口(OTA)测试解决方案,该方案可在 Bluetest 混响测试系统(bluetest.se/products/chambers)中使用。目前,该解决方案已经获得一家日本顶级运营商客户的采用,这充分证明了是德科技与 Bluetest 两家公司在窄带物联网测试领域的市场领先地位。

是德科技副总裁兼无线设备和运营商部总经理 Kailash Narayanan 表示:“我们非常激动地宣布,是德科技通过与 Bluetest 协作取得了这一成果,该方案巩固了我们在云物联网(CIoT)设备工作流程测试中的领先地位,测试方案包括研发测试、一致性测试,以及天线 OTA 测试解决方案。”

Bluetest 的 OTA 解决方案产品经理 Klas Arvidsson 表示:“我们对与是德科技的紧密合作感到非常满意,这使我们能够满足尽早创建和支持窄带物联网设备测试的市场需求。通过合作,我们为评测物联网设备性能(例如发射输出功率和接收机灵敏度)提供了一个强大的测试解决方案,这对于实现良好的连通性非常重要,尤其是在极具挑战性的链路预算条件下。”

窄带物联网技术充分利用了现有的蜂窝网络基础设施,可以提供优异的覆盖范围和可靠的连通性。这一方法已被全球主要运营商所采纳。运营商想要确定窄带物联网设备的互操作性和一致性是否合格,OTA 测试至关重要。当设备使用第三方外壳时,该项测试尤为关键,因为第三方外壳可能会影响天线的覆盖效果。

由于在消声室中没有传统的测试区域限制,Bluetest 混晌测试系统能够测量更大的测试目标,因而特别适合测试物联网设备。

UXM 无线测试仪的最新改进使其能够支持最新的窄带物联网规范(支持射频测量、功耗和端到端数据测试),从而成为从物联网设备到智能手机等各种无线用户设备的理想选择。

更多信息

关于 Keysight UXM 无线测试仪的更多信息,请访问 www.keysight.com/find/UXM。高分辨率图像请见 www.keysight.com/find/UXM_images 获得。YouTube 上提供了展示 UXM 丰富功能的视频。请访问 www.keysight.com/find/contactus 与是德科技取得联系,了解 E7515A UXM 的价格和交付信息。

是德科技无线解决方案

从 WLAN 到 LTE-Advanced 以及最新的 5G 技术,是德科技专注于提供最丰富的解决方案选择,帮助客户解决业界最棘手的设计与测试问题。借助是德科技最先进的电子测量解决方案以及功能强大的台式和模块化硬件与软件,工程师能够获得更深入的设计与测试洞察,覆盖从仿真到研发、从验证到制造以及从一致性测试到部署的整个流程。专家工程师深厚的蜂窝与 WLAN 标准制定经验,加上全球数以百计的应用工程师,是德科技能够凭借精湛的技术与经验帮助客户应对挑战。如需了解更多信息,请访问 www.keysight.com/find/UXMwww.keysight.com/find/cellular

关于是德科技

是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助工程、企业和服务提供商客户优化网络,进而将其电子产品以更低的成本、更快地推向市场。从设计仿真到原型验证、再到生产测试以及网络和云环境的优化,是德科技提供了全方位电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子终端市场。2017 年 4 月,是德科技完成对 Ixia 的收购。Ixia 公司在网络测试、可见性和安全解决方案领域具有十分雄厚的实力。更多信息,请访问 www.keysight.com

关于 Bluetest

Bluetest 是对无线设备和小天线进行空中测试(OTA)的混响室技术的先驱和市场领导者。Bluetest 的创新 RTS 产品已被最大的手机制造商、网络运营商、天线制造商和其他无线解决方案的提供商所采纳。更多信息,请访问:www.bluetest.se