Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技发布新版 89600 VSA 软件,助力元器件、模块、系统设计人员实现 5G 产品率先面市目标

软件通过为设计人员提供强大的 5G 分析能力,帮助其测量当今的 Verizon 5G 信号质量,同时还将支持 5G NR 标准信号,让设计人员可以快速启动 5G 开发

2017 年 9 月 29 日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布推出准 5G 调制分析选件。该选件在最新 89600 VSA 软件版本中提供,并随标准的冻结,将会提供符合 3GPP 5G 新空口(NR)标准的 5G NR 测量功能。凭借这项功能,是德科技的 89600 VSA 软件可支持元器件、模块和系统设计人员依据即将发布的 3GPP 5G NR 标准执行产品测试,从而率先将产品推向市场。

准 5G 是由 Verizon Wireless(www.5gtf.org)组织与合作企业联合发布的 5G 无线规范。该规范主要针对 28 GHz 频率的固定无线接入进行初步试用和部署。

是德科技的新 89600 VSA 能够根据 Verizon 5G 开放试用规范对准 5G 信号进行时域、频域和调制域综合分析。该软件允许设计人员配置结果迹线(例如采集时间和频谱)和针对准 5G 的特定调制质量指标和迹线,以便快速、轻松地识别信号特征。该软件还可帮助设计人员对间歇性误差峰值和重复的同步故障进行诊断。

支持 3GPP 5G NR

3GPP 5G NR 是新兴的全球 5G 标准。该规范预计将包含在计划于 2018 年颁布的 3GPP 标准第 15 版中。借助是德科技的新 89600 VSA 软件版本,使用者可以在规范发布之前根据其草案进行设计和性能验证,为正式标准发布充分做好准备,一旦正式标准发布使用者即可将产品立即推向市场。

使用 89600 VSA,设计人员可以对 3GPP 5G NR 的候选信号进行 EVM 和其他信号质量测量。使用可定制化 OFDM 调制分析应用软件可以进行 DFT-OFDM(SC-FDMA)和 CP-OFDM 测量。该软件与 Keysight EEsof EDA SystemVue 仿真环境之间的密切联系,为使用规范草案的设计人员提供了更大的灵活性。

是德科技设计工程师软件部门的营销和计划经理 Charles Plott 表示:“3GPP 5G NR 是 5G 演进道路上的另一个技术丰碑。是德科技致力于在整个过程中支持标准化工作和客户的需求。通过我们最新的软件版本,我们已经实现了这一目标,为设计人员提供了他们所需的功能,帮助其更好地利用现今的规范草案进行测试,从而率先将 5G 产品推向市场。”

一旦 3GPP 第 15 版正式发布,是德科技将通过符合标准的 5G NR 测量来增强 89600 VSA 软件及其准 5G 功能。这将进一步简化 5G NR 信号分析,进而加速 5G NR 的开发。

有关是德科技 89600 VSA 软件和准 5G 调制分析的更多信息,请访问 www.keysight.com/find/89600_5g。该软件的图片请见:www.keysight.com/find/89600vsa-pre5g-images

关于 Keysight EEsof EDA 软件

Keysight EEsof EDA 软件是业界领先的电子设计自动化软件,适用于微波、射频、高频、高速数字、射频系统、电子系统级、电路、3D 电磁、物理设计和器件建模等应用。如需了解更多信息,请访问 www.keysight.com/find/eesof

是德科技 5G

现代化的工具是推动 5G 通信技术发展的必要保证,它们可以帮助工程师轻松探索新的信号、场景和拓扑技术。是德科技 5G 解决方案能够随着标准的发展即时提供更深入的洞察力。在设计和测试方面,是德科技支持业界领先厂商在全新技术和现有技术方面持续创新,将设计创意变成实际产品。有关是德科技 5G 设计、测试和测量解决方案的详细信息,请访问 www.keysight.com/find/5G

关于是德科技

是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助工程、企业和服务提供商客户优化网络,进而将其电子产品以更低的成本、更快地推向市场。从设计仿真到原型验证、再到生产测试以及网络和云环境的优化,是德科技提供了全方位电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子终端市场。2017 年 4 月,是德科技完成对 Ixia 的收购。Ixia 公司在网络测试、可见性和安全解决方案领域具有十分雄厚的实力。更多信息,请访问 www.keysight.com