Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技推出全新捷变矢量适配器,让电子战威胁仿真更加逼真

使用现有商用解决方案实现业界最高水平的保真度

2017 年 10 月 17 日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)推出一款捷变矢量适配器,该适配器可进一步扩展 UXG X 系列捷变信号发生器的功能,使其能够基于 IQ 数据生成复杂的脉冲信号和波形,实现更逼真的电子战威胁仿真。搭配是德科技现有的商用 UXG X 系列捷变信号发生器使用时,N5194A UXG X 系列捷变矢量适配器可实现业界最高保真度的捷变威胁仿真,因此适合在航空航天与国防应用中使用。

N5194A UXG X 系列捷变矢量适配器可在 50 MHz 至 20 GHz 频率范围内工作,并包含一个 2 GSa/s 采样率的数字基带信号生成系统,能够生成高达 1.6 GHz 带宽的宽带信号。这使得 N5194A 可以生成具有复杂特征的脉冲信号,这些特征包括可变上升时间和下降时间、非线性调频(chirp)、先进的调制编码方案以及出色的信号纯度(在 X 频段中通常为 -70 dBc)。为了仿真天线扫描方向图和到达角(AoA)场景,UXG 矢量适配器内置了固态衰减器,可提供 120 dB 的捷变幅度范围。工程师可以添加商用通信信号以增强逼真程度。

N5194A 矢量适配器可接收自身的本振(LO)信号和来自 N5193A UXG X 系列捷变信号发生器的参考信号。这一结构提供了如下重要优势:

  • 捷变切换和相位一致性

  • 频率、幅度和相位切换时间仅为 170 ns,在所有频率均具有相位可重复性

  • 方便的多通道、多端口配置,使工程师可以精确控制每个 UXG 捷变矢量适配器输出的幅度、相位和时延,从而加快多端口测向接收机的评估,准确仿真多个威胁信号的到达角

  • 通过添加额外的 UXG 捷变矢量适配器,可根据需要轻松扩展仿真系统

  • 容美国政府的新一代电子战环境生成(NEWEG)系统体系结构

是德科技副总裁兼航空航天与国防行业解决方案事业部总经理 Greg Peters 表示:“是德科技正在以商业协作者的身份向前发展,打造并交付具有出色适应能力的电子战解决方案,帮助客户在未来取得成功。我们会与客户紧密合作,提供更强大的逼近现实能力,让客户对测试和评估充满信心,帮助他们将实验室技术水平提升到一个新高度。”

工程师可以将 N5194A 与是德科技的 N7660C Signal Studio 软件结合使用,生成多发射机场景。Signal Studio 的图形用户界面(GUI)让工程师可以轻松设置雷达参数,执行到达角仿真和优化。用户可以将 Signal Studio 中创建的多发射机场景直接传输到 N5194A,以缩短编程时间。在进行系统测试时,用户可以创建波形并保存到 N5194A UXG 的基带信号发生器存储器中,然后逐个脉冲地存取波形,因为脉冲描述字(PDW)已传输到 N5194A。

N5194A 仅有两个机架单元(2U)高,占用空间非常小,是多通道、多端口到达角威胁仿真系统的理想系统组件。到达角仿真要求多个射频端口具有精确校准的幅度、时间和相位。是德科技可为被测电子战系统的测量端面提供系统级多端口校准。当需要完全校准的威胁仿真系统,是德科技的航空航天与国防定制解决方案事业部可以针对特定要求配置和集成解决方案。

更多信息

如需了解更多信息,请访问 www.keysight.com/find/UXGwww.keysight.com/find/EW。下载高清产品图片,请访问 www.keysight.com/find/UXG-images。如需了解其他背景信息,请访问 www.keysight.com/find/UXG-backgrounder

关于是德科技

是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助工程、企业和服务提供商客户优化网络,进而将其电子产品以更低的成本、更快地推向市场。从设计仿真到原型验证、再到生产测试以及网络和云环境的优化,是德科技提供了全方位电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子终端市场。2017 年 4 月,是德科技完成对 Ixia 的收购。Ixia 公司在网络测试、可见性和安全解决方案领域具有十分雄厚的实力。更多信息,请访问 www.keysight.com