Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技成功开发广泛的测试与测量产品,为物联网产品快速部署保驾护航,赢得 Frost & Sullivan 的行业大奖

是德科技结合卓越的硬件设计与模块化、自动化校准流程,为客户提供一流的购买体验

2017 年 1 月 18 日,北京——是德科技在 Frost & Sullivan 公司最近举行的一次调查分析中成绩优秀,从而荣膺“Frost & Sullivan 2016 年度全球最佳公司奖”。此次调查分析的目的是评估测试与测量行业为物联网(IoT)发展所做出的贡献。是德科技利用其独特的测试设备构建各种先进的解决方案,不断巩固其业界领先地位。它在物联网设备的产品生命周期内,将高质量的测试设备用于广泛的物联网格式合,以确保产品性能或质量不会下降。

点击此处查看多媒体版本——http://bit.ly/2jfExC6

Frost & Sullivan 研究分析师 Mariano Kimbara 表示:“是德科技特别注重开发开创性的技术,以支持硬件设计和模块化、自动化的校准流程。它可以提供全方位的测试解决方案,同时注重将不同外形尺寸仪器组合,形成整体解决方案。是德科技解决方案的成功巩固了其市场领先地位,为其在物联网无线技术领域赢得了将近 40% 的全球市场份额。”

是德科技专业的测量软件以及测量知识,在物联网产品的研究、制造和部署过程中,对物联网行业进行更深入地分析。例如,EXM 和 UXM 无线综测仪可以良好地支持从 300 MHz 到 6 GHz 的射频(RF)测量。它的多层协议记录功能能够提供卓越的洞察力,使得工程师轻松了解物联网设备在各种模式下的功耗情况,有助于延长物联网设备的电池使用寿命。

是德科技适用于物联网的独立台式仪器包括 MXA 信号分析仪和 MXG 信号发生器,具有支持无线局域网(WLAN)和 ZigBee 等各种物联网制式的广泛测试功能。同时,是德科技的 PXA 系列信号分析仪可提供 510 MHz 的调制带宽,覆盖高达 50 GHz 的频率范围,并且在满足数字调制分析不断演进的测试需求方面处于领先地位。此外,是德科技还有多款模块化的信号源和频谱仪,可以支持物联网中自动化的测试需求。

是德科技副总裁兼无线设备事业部总经理 Kailash Narayanan 表示:“我们非常高兴获得 Frost & Sullivan 公司的这一奖项。是德科技广泛的解决方案系列覆盖了各种物联网制式,可以帮助客户克服关键的设计和测试挑战。”

是德科技在仿真软件的设计上投入了大量资源。公司拥有增强的 signal studio 软件、先进设计系统(ADS)软件和具有波形回放功能的 89600 矢量信号分析(VSA)软件,这些软件可为测试器件和接收机量身定制测试信号。它能够帮助设计人员配置射频子系统的测试参数,并使用数字调制工具来诊断无线设置。所有这些软件工具都能支持物联网设备设计人员探索信号的各方面特性,并对其非常先进的物联网解决方案做进一步改进。

Kimbara 补充道:“重要的是,是德科技相较于竞争对手具有性价比优势,其产品可在不降低质量的情况下,满足各企业的预算要求。是德科技为市场带来了一系列经济高效的测试解决方案,能够测试所有要求的标准,并拥有支持新标准的技术能力。”

是德科技通过致力降低总拥有成本,以及保证台式仪器、模块化仪器和无线测试仪的测量连续性,确保赢得了越来越多的客户。借助覆盖射频设计验证、制造、自动校准流程、设计和仿真软件等领域的专业技术,是德科技已帮助许多企业解决了充满挑战性的设计与测试问题。公司专注于产品开发,践行完全以客户中心的理念,使其当之无愧地获得“Frost & Sullivan 2016 年度全球最佳公司奖”。

是德科技副总裁兼无线设备与运营事业部总经理 Satish Dhanasekaran 表示:“我们非常感激得到 Frost & Sullivan 公司的认可。是德科技一直致力于推动物联网行业的发展,我们利用解决方案支持生态系统,这些解决方案在其整个生命周期内可以满足价格、性能和尺寸要求。”

Frost & Sullivan 公司每年将这一奖项授予经证明在发展战略和实施方面表现特别优异的企业。该奖旨在表彰产品和技术的高度创新,以及由此给客户价值和市场渗透率带来的领先优势。

Frost & Sullivan 的最佳实践奖旨在表彰全球市场和地区市场中的企业在领导地位、技术创新、客户服务和战略产品开发方面做出的杰出成就和出色绩效。行业分析师通过深度访谈、分析和广泛的辅助调查,对市场上的企业进行比较并评估它们的表现,以确定行业内表现最佳的企业。

关于是德科技

是德科技(NYSE:KEYS)帮助客户将具有突破性的电子产品和系统以更低的成本更快推向市场。从设计到仿真,再到原型设计验证、生产测试以及网络中的优化,是德科技提供全方位的电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、互联网基础设施、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子终端市场。2016 财年,是德科技收入达 29 亿美元。更多信息,请访问 www.keysight.com

关于 Frost & Sullivan

Frost & Sullivan(弗若斯特沙利文)作为一家增长咨询公司,致力于与客户协作,利用远见卓识的创新,帮助客户应对企业在全球市场上面临的挑战,并帮助客户把握通往成功的增长机会。在超过 50 年的发展历程中,我们已经为全球 1000 强企业、新兴企业、公共部门和投资机构制定了各类增长战略。请联系我们:开始讨论