Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技推出业界领先的毫米波频谱和信号分析产品 N9041B,并将现有产品进行升级

2017 年 2 月 22 日,北京——是德科技公司推出了业界领先的毫米波频谱和信号分析产品 N9041B。N9041B UXA X 系列信号分析仪是业界第一台频率覆盖达到 110 GHz、最大分析带宽高达 5 GHz 的分析仪。

为极高频率分析人员提供专用的工具,必须借助是德科技经过广泛验证的测量技术和毫米波专业能力。N9041B UXA 具备卓越的特性,例如先进的前端电路可实现低损耗的高效混频,在毫米波频段上表征宽带调制信号时可提供低至 -150 dBm/Hz 的显示平均噪声电平(DANL)。这些特性体现了是德科技独一无二的测量能力。

这款全新 UXA 清晰地反映了是德科技在此方面的领导地位--为客户提供所需的工具,在快速变化的通信市场实现其产品的上市时间目标。UXA 与 802.11ad 射频测试解决方案一起使用,让业界对毫米波应用(如 5G、802.11ad 标准和汽车雷达)的认识迈上新的台阶,是德科技的下一步计划是将 50 GHz 以上的技术带入商业应用中。

在如此高的频率上进行系统设计会面临巨大挑战,同时也对设计、仿真、测量和分析综合工具提出了更高的要求。是德科技设计和仿真软件解决方案提供了高效的工作流程,可以加速新一代器件和系统的开发。在 N9041B UXA 的开发中用到了这些工具,它们也确保了毫米波电路的设计一次成功。是德科技工程师还利用公司业界领先的毫米波测量工具,如网络分析仪、示波器、频谱分析仪、信号发生器及相应的应用软件来充分表征其器件。

这些工具在当前的应用包括 5G 无线通信、毫米波回程、卫星通信、车载雷达、军用雷达和电子战系统的开发。新兴应用包括开发测量器件和系统,用于在制造、制药和医疗领域执行高分辨率材料测量。

升级 N9030B,完善毫米波测试能力

继 2016 年推出全新的 X 系列频谱分析仪平台,是德科技现在 N9030B PXA 系列产品上提供了更宽的带宽(255 MHz、510 MHz)和更高的相噪性能(-136 dBc/Hz @1 GHz载波频率、10 KHz频偏), 帮助用户从容应对航空航天、国防和无线通信等领域的新兴测试需求,助力诸如 5G、802.11ad、802.11ax 以及雷达、电子战等诸多领域的研发与设计。

Fieldfox RTSA

是德科技提供业界第一款高达 50GHz、具有实时频谱分析(RTSA)功能的手持式分析仪。

针对当前广泛分布且日益复杂的通信网络,作为业界功能最完善、精度最高的是德科技 Fieldfox 手持式分析仪,以匹敌台式仪表的精度提供高达 50 GHz 的便携且牢固耐用的测试工具。现在更是提供了实时频谱分析(RTSA)的功能。

具有实时频谱分析(RTSA)功能的 Fieldfox 手持式分析仪为工程技术人员提供了干扰捕获及信号监测的手段,特别适用于信号保密通信、雷达、电子战及民用通信市场。

随着无线技术的发展,各种干扰层出不穷,对于网络质量造成严重影响。传统频谱仪可以捕获慢速变化的信号,但很多新兴的无线信号变化非常快捷而且无序,从而对其发现、跟踪、捕获造成困难。

随着无线技术的发展,各种干扰层出不穷,对于网络质量造成严重影响。传统频谱仪可以捕获慢速变化的信号,但很多新兴的无线信号变化非常快捷而且无序,从而对其发现、跟踪、捕获造成困难。

具备 RTSA 功能的 Fieldfox 可以让用户:

  • 测量信号:直流 -50 GHz
  • 实时测量捕获的每一个信号
  • 测试被大信号覆盖的小信号
  • 无缝的测试各种连续信号

具备 RTSA 功能的 Fieldfox 可以提供:

  • 检测脉冲宽度 <1 µs
  • 63 dB 的无杂散动态范围
  • 高度集成、轻巧尺寸的手持式设备
  • 易于通过软件升级
  • 从直流到 50 GHz 的多种不同组合的选择
    • 具备频谱仪、矢量网络分析仪、天馈线测试仪、实时频谱功能的多合一设备
    • 具有台式仪表的高精度并满足 MIL-Class 2 标准

    关于是德科技

    是德科技(NYSE:KEYS)帮助客户将具有突破性的电子产品和系统以更低的成本更快推向市场。从设计到仿真,再到原型设计验证、生产测试以及网络中的优化,是德科技提供全方位的电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、互联网基础设施、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子终端市场。2016 财年,是德科技收入达 29 亿美元。更多信息,请访问 www.keysight.com