Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技 NB-IoT 测试全系列家族重磅推出

2017 年 2 月 22 日,北京——NB-IoT 窄带物联网技术是 3GPP 规范所定义的,为广覆盖、高密集、低功耗、低成本连接提供的又一新兴无线技术。它基于现有蜂窝基站网络基础设施,专为大量物联网终端提供互联。多家运营商都公开表示,将在未来 6 至 12 个月,提供各种试验网和可能的商用网应用,同时 NB-IoT 芯片厂家也积极推动整个行业的发展。

作为无线通信领域测试测量的领导者,是德科技为大家带来其全线的已经行业验证的 NB-IoT 测试测量方案。这些方案为 NB-IoT 网络基础设施提供商、NB-IoT 芯片开发、广大物联网器件设计和生产厂商、以及运营商和认证实验室,提供了涵盖从预研仿真、设计开发到一致性验证以及大规模生产的整个 NB-IoT 的产品生命周期的测量解决方案。

  • 对于 NB-IoT 网络基站厂家,是德科技基于现有的广泛应用的 X 系列信号发生器和信号分析仪以及LTE嵌入式测量软件,提供便捷的 NB-IoT 应用软件升级,就可以完成基站网络测的 NB-IoT 验证测试。
  • 对于 NB-IoT 终端芯片和模块厂家,和手机类产品测试不同,NB-IoT 带来了一些特殊挑战,包括功耗测试要求更高、与现有 LTE 设备实现互操作、提高覆盖及稳定性以及进一步降低大规模产线的成本。早在 2016 年 11 月,是德科技就已在沃达丰创新日上利用 Keysight E7515A UXM 综测仪成功演示完整的 NB-IoT 连接测试方案。UXM 可以帮助 NB-IoT 工程师在实验室中轻松重建真实场景,执行准确和可重复性的测量。
  • 由于 NB-IoT 大量不同的设置需要进行测试,测试复杂性显著增加,在这种情况下,借助 Keysight TAP 自动化测试软件平台所提供的测试流程序列及分析功能,为工程师提供数百个自动测试用例,从而极大缩短的用户的测试时间。
  • 是德科技已经将 NB-IoT 技术集成到了 Keysight 的一致性系统里,该系统按照 3GPP NB-IoT 测试规范,提供所有的认证测试用例。该一致性测试系统与 Keysight LTE 射频和 RRM 用例环境一样,已经拥有 Keysight LTE 一致性认证测试系统的用户,可以通过升级包轻松实现 NB-IoT 认证能力。2017 年 1 月,Keysight TP 195 窄带物联网射频验证测试系统是首个获得全球认证论坛(GCF)认证的测试平台。
  • NB-IoT 的电流分析是物联网低功耗测试的关键,借助 Keysight NB-IoT 功耗测试平台,用户可以执行 NB-IoT 各种待机或连接状态下的电源功耗的分析。
  • 同时,基于现有的 Keysight E6640A 非信令综测仪,是德科技为 NB-IoT 产线测试提供了低成本的产线测试方案,保证 NB-IoT 产品更快推向市场。

是德科技一直致力于推动物联网行业的发展,利用是德科技全面的解决方案支持物联网生态系统,这些解决方案在其整个生命周期内可以满足价格、性能和外形要求。2017 年 1 月,是德科技在 Frost & Sullivan 公司举行的调查分析中成绩优秀,荣膺“Frost & Sullivan 2016 年度全球最佳公司奖”。此次调查分析的目的是评估测试与测量行业为物联网(IoT)发展所做出的贡献。Frost & Sullivan 研究分析师 Mariano Kimbara 表示:“是德科技特别注重开发前沿开创性的技术,以支持硬件设计和模块化、自动化的校准流程。它可以提供全方位的测试解决方案,同时注重与不同类型仪器组合的整体系统方法。是德科技解决方案的成功巩固了其市场领先地位,为其在物联网无线技术领域赢得了将近 40% 的全球市场份额。”

关于是德科技

是德科技(NYSE:KEYS)帮助客户将具有突破性的电子产品和系统以更低的成本更快推向市场。从设计到仿真,再到原型设计验证、生产测试以及网络中的优化,是德科技提供全方位的电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、互联网基础设施、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子终端市场。2016 财年,是德科技收入达 29 亿美元。更多信息,请访问 www.keysight.com