Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技第二届示波器感恩月正式开幕

超过 30 台示波器免费送

2017 年 3 月 13 日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布第二届示波器感恩月正式开始。

示波器感恩月在每年的3月份举行,是一个针对示波器用户的大型活动。活动内容包括创新的竞赛、前所未有的示波器技术分享,以及每天一次的抽奖活动。本届感恩月,是德科技(中国)将通过公开抽奖方式送出超过 30 台示波器,您只需注册一次,即可参与三月份所有工作日的抽奖活动,每日奖品设置如下:

一等奖:每天 1 名, 奖品为 100MHz DSOX1102G 示波器一台

二等奖:每天 3 名, 奖品为 N2862B 无源探头一根

三等奖:每天 6 名, 奖品为 新秀丽 背包一个

抽奖现场视频以及“示波器日日谈”每日下午四点公布,关注是德科技官方微信号“是德科技 KEYSIGHT”并留言“是德科技示波器”即可获取当日开奖信息。

现在报名注册,仍可参与参与 2017 年 3 月 31 日之前的所有抽奖活动,电脑用户可以访问(http://www.insight-china.cn/conference/Admin/Attender/Register/17_EV_070054?uedm=keysight&LiveShowUrl= )注册。

100MHz DSOX1102G 介绍

100MHz DSOX1102G 是 Keysight 近日刚推出的最新款 InfiniiVision 1000X 系列示波器中的一款。新系列的低成本示波器起价仅 471 美金,包含 50-100MHz 带宽内的多种型号;1000X 系列示波器采用了是德科技独有的 ASIC 芯片技术,波形捕获率高达 50000 波形/秒,相比其他同级别示波器,更容易观察和捕获偶发的毛刺与异常。1000X 系列示波器还拥有 2GSa/s 的高采样率,并标配两根 10:1/1:1 衰减比可调的探头。标配的分段存储功能,可最大限度提高示波器存储器的利用率,帮助大家更智能的进行测试。这些示波器除了适合新手和学生使用,对于预算有限的专业级用户来说也是一个理想的工具,它不仅成本低,还是集成度非常高的六合一仪器:除了专业级的示波器功能外,1000X 还可以用作串行协议分析仪(I2C、SPI、UART、CAN、LIN 等总线解码和触发功能)、数字电压表、频率计数器、波形发生器以及频率响应分析仪等多种功能。六合一仪器意味着 1000X 可以为用户的投资带来更大的价值,并节省宝贵的工作台空间。特别是内置的频率响应分析功能在教育行业十分实用,能够让大学讲师或者教授非常方便地讲解波特图基本原理,让学生更直观的理解滤波器、放大器等两端口器件的幅频相频特性曲线。

关于是德科技

是德科技(NYSE:KEYS)帮助客户将具有突破性的电子产品和系统以更低的成本更快推向市场。从设计到仿真,再到原型设计验证、生产测试以及网络中的优化,是德科技提供全方位的电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、互联网基础设施、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子终端市场。2016 财年,是德科技收入达 29 亿美元。更多信息,请访问 www.keysight.com