Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

是德科技推出具有专业级功能和软件分析能力的超低成本示波器系列

全新 50 MHz 至 100 MHz 带宽示波器实现高品质与低价格的完美结合

2017 年 3 月 1 日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出新款 InfiniiVision 1000 X 系列示波器。新系列的低成本示波器起价仅 471 美元,包含 50 至 100 MHz 带宽内的多种型号,并且采用了是德科技专有的独特技术。该系列示波器除了提供专业的示波器功能外,还提供了业内领先的软件分析功能和 6 合 1 综合仪器等特性。

1000 X 系列采用了是德科技独有的 ASIC 芯片( MegaZoom IV 智能存储器技术),波形捕获率高达 50,000 波形/秒,更容易观察到随机和罕见的毛刺与异常,而其他同档价位的示波器很可能会漏掉这些现象。1000 X 系列还拥有 2 GSa/s 的高采样率,并标配有两根 10:1/1:1 衰减比可调的探头。另外,标配段存储功能,可最大限度提高存储深度,同时帮助示波器更智能的进行测试。

这些示波器除了适合新手和学生使用,对于经常使用示波器的用户来说也是一个理想的工具。它们不仅成本低,还能让用户更容易地学习如何使用示波器、如何设置测量。该系列示波器配备易于使用的行业标准前面板,并内置有帮助系统,使新用户可以快速分析信号并交付最终结果。与同类型的大多数示波器不同,教育工作者资源套件将作为标配提供。该套件包含有内置培训信号、专为大学生编写的全套示波器实验室指南和教程,以及面向教授和实验室助理的示波器基本原理幻灯片课件。

是德科技副总裁兼数字和光产品总经理 Dave Cipriani 表示:“Keysight 1000 X 系列示波器,是是德科技始终致力于设计高性能产品同时寻求降低成本的又一成果。我们非常高兴能为客户提供这样一款解决方案,让他们在降低成本的同时,还能获得优异的测量性能和软件分析功能。”

六合一仪器意味着 1000 X 系列可以为用户投资带来更大价值,并节省宝贵的工作台空间。除了示波器功能外,1000 X 系列还可用作串行协议分析仪、数字电压表和频率计数器—— EDUX1002G 和 DSOX1102G 型号还包括频率响应分析仪和 WaveGen 函数发生器的功能。内置的 WaveGen 和频率响应分析功能让您可以非常方便地教授波特图基本原理,以及滤波器放大器等两端口器件的幅频相频曲线等。

1000 X 系列具有专业级的高性能测量和软件分析功能。它们能够提供 24 种典型的示波器测量,以快速分析波形和确定信号参数。选通 FFT 功能还可提供更多信号分析,使用户能够在一个屏幕上关联时域和频域现象。模板极限测试功能可以帮助用户轻松检测信号异常和错误。1000 X 系列可以对各种常用的嵌入式和汽车串行总线应用进行解码、触发和分析,其中包括 I2C、SPI、UART/RS232、CAN 和 LIN 等。

中国定价及上市信息

Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器现已上市。

产品型号 带宽 通道数 WaveGen 价格(美元)
EDUX1002A 50 MHz 两个模拟通道 471
EDUX1002G 50 MHz 两个模拟通道 680
DSOX1102A1 70/100 MHz1 两个模拟通道 680
DSOX1102G1 70/100 MHz1 两个模拟通道 890

1使用软件许可证 DSOX1B7T102 可升级至 100 MHz。

如欲了解更多关于 InfiniiVision 1000 X 系列示波器的信息,请访问 www.keysight.com/find/1000X-Seriesinfo。浏览产品图片,请访问 www.keysight.com/find/1000X-Series_images。观看产品演示视频,请访问 www.keysight.com/find/1000X-Series_video

是德科技完整的示波器系列包括各种类型的示波器,覆盖 20 MHz 至 100 GHz 以上的带宽范围。

关于是德科技

是德科技(NYSE:KEYS)帮助客户将具有突破性的电子产品和系统以更低的成本更快推向市场。从设计到仿真,再到原型设计验证、生产测试以及网络中的优化,是德科技提供全方位的电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、互联网基础设施、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子终端市场。2016 财年,是德科技收入达 29 亿美元。更多信息,请访问 www.keysight.com